Other Parts Discussed in Thread: TPS64203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A01 主题中讨论的其他器件:TPS64203
您好、专家!
你好。 Dietmar (客户)启动此主题、提出 放置在 TPS64203中的 TPS62Ax 应用的技术问题。
我们将 TPS64203用于宽范围直流/直流转换器。 VIN = 15V ... 150V、将更改为您的新类型 TPS62A0x。
这部分的一个很大的优势是,他可以调节开关频率,也跳过脉冲在轻载.
新器件 TPS62Ax 可在省电模式和强制 PWM 模式下运行。
问题:
如果最小 PWM 过长、具有强制 PWM 模式的版本是否会跳跃脉冲?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇