主题中讨论的其他器件:TPS2660、
团队、您好!
请您就这款 两相步进电机(0940系列,并联配置)的热插拔设计提供一些技术反馈 。
热插拔的原理图如下所示:
我的问题:
1.电路中的功率 MOSFET 是否足以满足此特定设计的要求、该设计使用以24V 和每相0.94 A 的电流驱动上述电机(即两相步进电机)? 根据数据表、MOSFET 的参数是30V 和3A、因此我认为应该合适、但功率损耗仅为1W。 我只是想确保这对于应用来说太低了。 我知道 MOSFET 必须在其 SOA 内运行、热插拔中的功率限制功能可以帮助实现这一点。 但 MOSFET 的最大功耗参数应该是多少? 在我的情况下、它会破坏 MOSFET 吗?
2.另外,请考虑将其它组件,如传感电阻器、二极管等。 如果 发现有任何不一致之处、请告知设计。 非常感谢。
此致、
镍克