This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:面向电机驱动器应用的热插拔控制器设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220055/lm5069-hot-swap-controller-design-for-motor-driver-application

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2660

团队、您好!

请您就这款 两相步进电机(0940系列,并联配置)的热插拔设计提供一些技术反馈 。

热插拔的原理图如下所示:


我的问题:

1.电路中的功率 MOSFET 是否足以满足此特定设计的要求、该设计使用以24V 和每相0.94 A 的电流驱动上述电机(即两相步进电机)? 根据数据表、MOSFET 的参数是30V 和3A、因此我认为应该合适、但功率损耗仅为1W。 我只是想确保这对于应用来说太低了。 我知道 MOSFET 必须在其 SOA 内运行、热插拔中的功率限制功能可以帮助实现这一点。 但 MOSFET 的最大功耗参数应该是多少? 在我的情况下、它会破坏 MOSFET 吗?  

2.另外,请考虑将其它组件,如传感电阻器、二极管等。 如果 发现有任何不一致之处、请告知设计。 非常感谢。

此致、

镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nik!

    感谢您的联系。

    您的电流要求约为1A、因此我们可以采用集成式解决方案、如 TPS2660。 您是否希望有任何反向电流从电机流向+24V_INPUT? 如果需要、我们可以使用 TPS1660、因为 TPS2660不允许反向电流。

    LM5069原理图看起来不错。 请使用设计计算器来验证 FET SOA 和适用性。 可访问 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050获取。 

    此致、

    勒凯什