This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:开关频率波动

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460, LMQ61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218740/lmq61460-switching-frequency-fluctuates

器件型号:LMQ61460

尊敬的 TI 专家:

我们会看到 LMQ61460电路出现异常行为。 它专为12V 至32V 输入、9.3V/5.5A 输出、450KHz 开关频率而设计。 原理图如下所示。

到目前为止、它可以正常工作、能够提供预期的5.5A 输出。 但我们观察到、开关频率继续从180KHz 向上和向下跳至大约800kHz。 请参阅在输出电流为3A 时捕获的开关节点波形。 输出电压纹波波形也显示了104KHz 的奇怪频率和280mV 的峰峰值纹波、这是过高。

最初不安装 CFF。 但我们已经尝试了1Kohm 和22pF 的 RFF 和 CFF (代替原理图中的 C183)、它们没有帮助。

这是否表明存在一些不稳定问题? 可能是什么原因呢? 您可以提供帮助吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关节点应是恒定方波。 您针对 SW 外观不稳定所展示的图像。  

    我建议将输出电容从55uF 增大到100uF、然后重新测试。

    适用于 VIN = 12V - 32V、VOUT = 9.3A、IOUT = 5.5A、Fsw =~450kHz、建议2 x 47uF 输出电容的 WEBENCH 设计器工具。  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=256AD355238E8343

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的及时反馈。

    我已经尝试在输出端添加47uF 电容器、但没有任何变化。 我还检查了自举电压和 VCC 电压、它们看起来都很好。 有什么想法我还能尝试什么呢?

    如果您想看一看、下面是布局的屏幕截图。 我们尝试尽可能遵循数据表中的参考。 它是8层电路、位于 L8 (底部)上。

    L8:

    L7完全接地。

    L6:开关节点连接有一个铜形状。 这样不好、但我认为它已经被相邻层上的 GND 所屏蔽。 可能是原因吗?

    此致、

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您有多少主板遇到此问题? 再次从您的原理图来看、它看起来与 WEBENCH 设计器工具中建议的类似。原理图看起来不错、所以我怀疑这是 PCB 布局问题。  

    正如您所指出的、较大的 SW 节点具有通向电路板内层的过孔、不建议这样做。 另请注意、数据表建议通过 VIN2和 RBOOT 引脚之间的间隙在器件下方进行 SW 连接、从而减少 SW 节点的暴露面积。  

    建议的 PCB 布局应尽可能小、以防止噪声耦合到 SW 并且仅耦合在顶层。 您不仅要关注 SW Cooper 平面、还要关注 SW 过孔、以及它是否靠近内层上任何的噪声信号布线。 因此、不建议在电路板中使用软件过孔。  

    请参阅下面的 EVM 布局示例。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们在3个电路板上进行了测试、它们显示了相同的行为。

    感谢您提供布局指南、我们将尝试在下一个示例构建中遵循该指南。 但对于该原型、您有其他建议可以尝试吗?

    此致、

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我建议您采用 LMQ61460EVM 并将 EVM 上的元件替换为 您自己的值、以验证设计是否可以正常运行。

    这样、您在等待下一个样片构建来实现版本时、便可使用 TI 建议的 PCB 布局来评估该器件。

    此致、

    吉米