This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:审阅原理图和设计

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218236/tps74901-review-schematic-and-design

器件型号:TPS74901

大家好、

您可以查看以下原理图吗?  

此外、根据当前设计参数(Vin=5V、Vout=3.3V)、尽管 Iout<3A、VDO 似乎存在风险、您能帮助检查一下吗?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    这看起来是根据数据表配置的。 VBias 压降电压将小于1.75V、不应成为问题。  

    您正在驱动什么电流?

    此致!

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erin,

    Iout 为0.2A。  工程师告诉我、最大值不会超过0.5A。

    此致!

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    谢谢你。 在这些条件下、器件不应进入热关断状态。  

    此致!

    埃林