This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:配置 GUI

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987DDJ, TPS55288, TPS25750, UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214355/tps65987ddj-configuration-guis

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TPS65987、TPS65981、 TPS55288TPS25750、UCC29950

您好:

通过通读有关 USB C 纯 PD 的 TPS65987 d/s 和应用程序、我们不知道必须/可以用来配置芯片的奇怪名称。

这句话对我来说很神秘

-------------------------------------------------------

由于您的客户使用的是  TPS65987DDJ、他们需要使用 TPS65987_8_ACELITE_KRATOS GUI (版本6.2.12)而不是 TPS65981_2_6_7_8 GUI (版本6.1.3)。 AceLite/Kratos GUI 应具有基本固件 F807.12.07 (最新)

-------------------------------------------------------

我们是否应该通过某些其他文献获得无法在芯片数据表、应用手册或文献中看到或无法看到的错综复杂的设计修复?

PL 启发我们:它是可怕的认为,一个人可能不 提供正确和竞争的特征在我们的产品,因为我们不知道未知...

非常感谢这里的任何照明。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    TI 美国目前正在度假、将于4月10日回来、感谢您的耐心等待!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    感谢您与我们联系!

    我们的器件根据 ROM 版本(DH、DJ、DK)具有不同的 GUI。 这些 ROM 旋转需要特定的固件基本映像。 其中一些特定于 Thunderbolt 设计、因此不可公开发布。 我希望这是合理的。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya:

    哦、感谢您澄清了不同的观点!

    但是、TPS65987的 D/S 中的何处提及了 ROM 引脚的任何内容?

    在这种情况下、我们是否为独立于 USB C PD 的模块选择了超限芯片?

    请记住、我们总是"过度设计"一小部分-有时更便宜(这个组合是)、但需要更多的灰色物质消耗来确定采用 TPS55288实施 TPS65987的所有方面。

    至于 Thunderbolt 设计、我认为 Intel/Apple 在使用方面不再有限制、对吗?

    此外、USB-C PD 与 TB 连接器或控制器有何关系?

    PD 是一款 PD -它只需在20V 最大电压下强大地提供高达100W 的连续功率、同时通过 C1/C2选择适合所有其他 PD 选项-也可能是 D+/D-。

    期待您对我们的意见发表评论。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    每个器件都有数据表:  

    TPS65987DH: www.ti.com/.../TPS65987D

    TPS65987DJ: https://www.ti.com/product/TPS65987DDJ

    TPS65987DK: https://www.ti.com/product/TPS65987DDK?keyMatch=TPS65987DDK&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    TPS65987可能会令您的应用不堪重负。 下图显示了端口要求以及相关器件。 如果您的终端应用不需要支持交替模式/DisplayPort、那么我强烈建议您使用 TPS25750 。  

     

    此外、USB-C PD 与 TB 连接器或控制器有何关系?

    [/报价]

    有些参考设计将 Thunderbolt 控制器与我们的 PD 器件结合使用。 您可以在 TPS65987DJ 数据表中看到这些设计(请参阅下图)

    您的终端应用是什么?您的系统要求是什么? 我们可以帮助推荐最适合您的应用的器件。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya:

    再次感谢您的评论和评论。 我们发现它们非常有用。

    我们的设计目标是提供具有交流输入选项和/或12V 直流最小值选项的 USB C PD 模块。 因此、我们使用 TPS55288。 桶形连接器将为12伏或最高26伏的任何直流供电。  

    系统 要求与 USB C PD 功能和合规性要求没有区别。 并提供选项。  

    终端应用是相当开放的:可以将高达100W 的 USB C PD 用作许多器件的电源、也可以用作下游充电器的电源。  

    我不知道用户是否将标准 USB C PD (比如我们的)连接 到 为19.6V 电池充电的充电器-具有 BQ 257x 芯片的充电器-无论出于任何原因、该充电器可能需要接入 USB C PD。 或者通过 VBUS 电源路径将其放电到 USB C PD 中"负载"。 会怎么样? 在这种情况下、我们的模块应能够提供这种接收路径。

    作为标准 USB C PD、我们必须提供 PPS 能力。  

    此外、凭借全功率功能、TPS55288能够生成24V @5A 电流、我们的模块应该能够使用交替模式进行配置。

    这些是否足以让您了解我们的系统要求?

    我们的部件根本不是35美元。 因此、它将用于功率更高的应用-高效率和可靠的稳健设计是其不可或缺的功能。

    希望收到反馈建议。

    蒂恩克斯

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    同时、我会通读 TPS25750 d/s。 它似乎只适用于5V 应用。

    正如我在上一篇文章中所说的、我们的将是一个完整范围、包括备选模式(适用于24V 应用)、20V @5 amp...including 15、12或5V PPS 选项。 似乎 TPS257540并不用于该通用 PD 源应用。

    那么可配置芯片有哪些选择呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了实施交替模式可实现24V 电压范围外、您还可以利用新的 PD3.1 EPR 功率范围、使 Type-C 端口不允许高达240W (48V/5A)。 目前有3种新的标准 PDO 可供使用:28V、36V 和48V。 因此、对于您的设计、您可以利用28V PDO 并协商24V 合约。 我们计划在今年晚些时候发布新的器件、能够协商这个新的功率范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当:太棒了:感谢提及这一可能性。

    是否有任何想法、如果 TI 有其他 PFC+LLC 可以实现240W 的输出功率? 或者我们可以依靠 UCC29950?

    我们的模块必须具有小尺寸、高效率和紧凑型。

    蒂恩克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    亚当本周不在办公室。 我将查看是否有其他团队成员可以为您提供帮助。 谢谢你。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    我们正在与另一个 TI 团队合作、该团队正在实施能够协商完整 PD3.1 EPR 功率范围的直流/直流降压/升压转换器。 有关此器件以及两者将如何相互配对的信息将在今年晚些时候提供。