This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:32s 原理图

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218658/bq76952-32s-schematic

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:UCC27523

 海量专家

大家好!

 上一主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213431/bq76952-32s-with-low-side-switching-solution/4595910#4595910

根据上一主题中与 Luis 的讨论、我要附加一个32S 的原理图以用于验证。 请提供帮助。

上部 AFE  

具有低侧开关的低侧 AFE

如有任何疑问、请联系我!

此致
戈文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govinda:  

    您是否愿意分享 pdf 版本的文档或更高分辨率的图片? 附加的图片很难阅读、非常感谢!

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    根据讨论内容、此处是 PDF 格式的原理图。

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_24S_5F00_Org.pdf

    此致
    戈文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govinda:  

    请参阅以下建议。  

    对于 FET 驱动器逻辑、在这种情况下使用与非门将不起作用。 为了实现低电平有效行为、我们建议使用或非门、以便任一 AFE 都能够关断 FET。  

    低电平有效 FET 驱动:  

    • 情况1:当 DSG FET 处于低电平状态并且 CHG FET 处于低电平状态时、FET 驱动为高电平(FET 导通)
    • CASE2:当 DSG FET 处于高电平状态且 CHG FET 处于低电平状态时、FET 驱动为低电平(FET 关断)
    • 情况3:当 DSG FET 处于低电平状态而 CHG FET 处于高电平状态时、FET 驱动为低电平(FET 关断)
    • Case4:当 DSG 和 CHG FET 都驱动为高电平时、FET 驱动为低电平(FET 关断)

    此行为适用于低电平有效 FET 驱动。 如果需要高电平有效行为、则可以为该逻辑使用与门。  

    2.我们建议在 UCC27523驱动器输出 OUTA 和 OUTB 至 DSG 和 CHG 引脚之间分别使用大小合理的电阻器(0 Ω 或更大)。 (即 OUTA 和 CHG 引脚之间为0 Ω;OUTB 和 DSG 引脚之间为0 Ω)  

    3.发现与 NFET Q18源的连接不完整。   

    4.您能解释一下客户使用 SHUT_U 和 SHUT_B 试图使用此电路做什么吗?

    5.请注意,PDSG 引脚只能灌入电流。 使用此引脚为光耦合器供电可能无法按预期工作。

    6.请参阅此应用手册  使用 BQ769x2电池监视器系列低侧 FET  如需了解任何其他注意事项、请访问: https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf

    如有任何其他问题/说明、敬请告知。  

    此致!  

    -Luis Torres