主题中讨论的其他器件:UCC27523
海量专家
大家好!
根据上一主题中与 Luis 的讨论、我要附加一个32S 的原理图以用于验证。 请提供帮助。
上部 AFE

具有低侧开关的低侧 AFE

如有任何疑问、请联系我!
此致
戈文达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Luis
根据讨论内容、此处是 PDF 格式的原理图。
e2e.ti.com/.../BMS_5F00_24S_5F00_Org.pdf
此致
戈文达
尊敬的 Govinda:
请参阅以下建议。
对于 FET 驱动器逻辑、在这种情况下使用与非门将不起作用。 为了实现低电平有效行为、我们建议使用或非门、以便任一 AFE 都能够关断 FET。
低电平有效 FET 驱动:
此行为适用于低电平有效 FET 驱动。 如果需要高电平有效行为、则可以为该逻辑使用与门。
2.我们建议在 UCC27523驱动器输出 OUTA 和 OUTB 至 DSG 和 CHG 引脚之间分别使用大小合理的电阻器(0 Ω 或更大)。 (即 OUTA 和 CHG 引脚之间为0 Ω;OUTB 和 DSG 引脚之间为0 Ω)
3.发现与 NFET Q18源的连接不完整。

4.您能解释一下客户使用 SHUT_U 和 SHUT_B 试图使用此电路做什么吗?

5.请注意,PDSG 引脚只能灌入电流。 使用此引脚为光耦合器供电可能无法按预期工作。
6.请参阅此应用手册 使用 BQ769x2电池监视器系列低侧 FET 如需了解任何其他注意事项、请访问: https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf
如有任何其他问题/说明、敬请告知。
此致!
-Luis Torres