This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:UVLO 阈值迟滞电压:数据表与 PSPICE 模型间的关系

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219247/lm5116-uvlo-threshold-hysteresis-voltage-datasheet-vs-pspice-model

器件型号:LM5116

我有一个关于 LM5116直流/直流降压转换器的 PSPICE 电路仿真模型的问题。

数据表指定了100mV 的典型 UVLO 阈值迟滞、未指定最小或最大阈值。

器件的 PSPICE 模型中似乎没有内置 UVLO 迟滞、因为我在确定使能/保持活动点时看到模型中的 UVLO 引脚上的电压几乎没有差异。

如果该模型正确、是否有我可以假设的最小/最大 UVLO 阈值迟滞电压数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    它是电压迟滞。 通常、该器件在上升时在1.215V 开启、在下降时在1.115V (=1.215-0.1V)关闭。 顺便说一下、看起来该模型具有钳制 UVLO 引脚电压的误差。 我们将尽快解决该问题。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我将依赖数据表参数来确定 UVLO 上升阈值和迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL