This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:非对称电流波形

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218916/ucc28070-asymmetrical-current-waveform

器件型号:UCC28070

您好!

我有一个使用 UCC28070的设计、该设计可在标称工作频率下运行、但升压电感器电流波形在一个60Hz 半周期内并不完全对称。  在探测电流环路补偿引脚(CAOB)时、与整流直流电压波形相比似乎存在相移(在过零处最明显)。   

这些示波器照片是在中的120VRMS 和~500W 电阻负载下拍摄的:

我不确定这可能是由于电流环路补偿、电压环路补偿还是此处可能还有其他因素造成的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    相位预计在 CAO 中、因为在接近过零处、转换器处于 DCM 模式、并且信号更多地同相在处于 CCM 中的中心。 下面的仿真也显示了相同的情况:

    当您增加 L 和增加 CCM 操作中的相移时、相移会减小、在此情况下、CAO 信号与之前的情况相比更像是平滑的反相正弦波。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有道理的、在 DCM 模式下、情况会更糟、正如我所见。  当其处于连续导通模式时、似乎能够相当好地跟踪输入电压。  这是~1kW 负载时的示波器捕获、粉色迹线是平均电感器电流:

      

    查看这两个圈起的区域时、处于 DCM 模式时、 正弦波的上升沿与下降沿的电感电流不同。  是否有进一步优化的空间?  一般而言 、我希望提高 THD 性能、

    谢谢。

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    我认为您的波形很好、上述行为对于任何 PFC 都是正常的。 下面是我的仿真中的输入电流和电流放大器输出波形:

    在 PFC 正常工作期间、电流信号被强制等于乘法器输出信号。  遗憾的是、在低压线路电压下、电流互感器无法感测到足够的线路电流、因为流入 CT 的电流非常小
    寄生效应和振铃会导致测量误差。
    不等的输入信号会导致 CA1和 CA2饱和为高电平。  当线路电压足够高时、您将看到较大的电流尖峰、因为乘法器输出相当大、CA1、CA2也很大。  CA1和 CA2脱离饱和状态并恢复正确的线路电流需要一段时间。 从而导致突然的尖峰。

    您 应该能够通过在 CSA/CSB 输入上放置一个小的 DC 偏移电压来调节这个突然出现的电流尖峰。 这将在线路电流的过零附近创建一个小型死区、并可能有助于降低 THD。 除了这一点,我没有任何建议。

    谢谢!

    此致、

    哈里什