Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
您好!
我有一个使用 UCC28070的设计、该设计可在标称工作频率下运行、但升压电感器电流波形在一个60Hz 半周期内并不完全对称。 在探测电流环路补偿引脚(CAOB)时、与整流直流电压波形相比似乎存在相移(在过零处最明显)。
这些示波器照片是在中的120VRMS 和~500W 电阻负载下拍摄的:



我不确定这可能是由于电流环路补偿、电压环路补偿还是此处可能还有其他因素造成的?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
您好!
我有一个使用 UCC28070的设计、该设计可在标称工作频率下运行、但升压电感器电流波形在一个60Hz 半周期内并不完全对称。 在探测电流环路补偿引脚(CAOB)时、与整流直流电压波形相比似乎存在相移(在过零处最明显)。
这些示波器照片是在中的120VRMS 和~500W 电阻负载下拍摄的:



我不确定这可能是由于电流环路补偿、电压环路补偿还是此处可能还有其他因素造成的?
谢谢
你好、Noah:
我认为您的波形很好、上述行为对于任何 PFC 都是正常的。 下面是我的仿真中的输入电流和电流放大器输出波形:


在 PFC 正常工作期间、电流信号被强制等于乘法器输出信号。 遗憾的是、在低压线路电压下、电流互感器无法感测到足够的线路电流、因为流入 CT 的电流非常小
寄生效应和振铃会导致测量误差。
不等的输入信号会导致 CA1和 CA2饱和为高电平。 当线路电压足够高时、您将看到较大的电流尖峰、因为乘法器输出相当大、CA1、CA2也很大。 CA1和 CA2脱离饱和状态并恢复正确的线路电流需要一段时间。 从而导致突然的尖峰。
您 应该能够通过在 CSA/CSB 输入上放置一个小的 DC 偏移电压来调节这个突然出现的电流尖峰。 这将在线路电流的过零附近创建一个小型死区、并可能有助于降低 THD。 除了这一点,我没有任何建议。
谢谢!
此致、
哈里什