Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24232, BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ24232、 BQ25723
大家好、我使用 BQ24230RGTT 设计了一款汽车电池供电设备。 根据数据表最大输入电压28V。 我假设 BQ24230RGTT 可在24V 或12V 车辆上运行。
我们生产了大量的 PCB ,但组件未组装。 我发现 IC 在高于5V 时停止工作。 13.5和26V 测试完全不工作。 当我将输入电压降至5V 时、不会产生热量、也不会造成损坏
已经制造了50K 的 PCB。 我需要引脚对引脚更换器件。 电阻器可能也需要重新计算、我在同一电路上使用的锂聚合物电池上的尺寸非常不同。0.5Ah 1Ah 2.5Ah 10Ah、13Ah
R17未组装、除非使用双线电池。
谢谢!