This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:需要紧急帮助

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24232, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219208/bq24230-urgent-help-needed

器件型号:BQ24230
主题中讨论的其他器件: BQ24232BQ25723

大家好、我使用 BQ24230RGTT 设计了一款汽车电池供电设备。 根据数据表最大输入电压28V。 我假设 BQ24230RGTT 可在24V 或12V 车辆上运行。  

我们生产了大量的 PCB ,但组件未组装。 我发现 IC 在高于5V 时停止工作。 13.5和26V 测试完全不工作。 当我将输入电压降至5V 时、不会产生热量、也不会造成损坏

已经制造了50K 的 PCB。 我需要引脚对引脚更换器件。  电阻器可能也需要重新计算、我在同一电路上使用的锂聚合物电池上的尺寸非常不同。0.5Ah 1Ah 2.5Ah 10Ah、13Ah  

R17未组装、除非使用双线电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    您找到的25V 值是引脚的容差、而不是最大工作电压。 我们的 IC 具有过压保护。 BQ24230将在大约6.6V 时提供保护。我们的最大引脚对引脚支持器件的 OVP 设置为10.5V。这是 BQ24232。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在这种情况下、将所有 PCB 放在一边、并选择另一个大约30V 的封装 OVP。 新的布局需求。 您能建议哪个器件型号?

    ,我在相同的 充电器电路上对8种不同的产品使用非常不同的尺寸的锂聚合物 电池。,根据型号不同的电池尺寸为0.5Ah 1Ah 2.5Ah 10Ah,13Ah。 问题是、 对于每个电池尺寸、电阻器值应该是不同的

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 未解决问题。 (看到 TI 认为已经解决)消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    您是否希望以相同的充电电流和调节电压为所有这些电池充电?

     获得这些信息后、我可以查看一些建议。 您还可以免费访问 ti.com/chargers、

    根据您之前的回复和提及的26V 测试、您可查看 BQ25723来快速入门。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范