This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:SMT 问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218528/lm36011-smt-problem

器件型号:LM36011

大家好、

我的客户使用 LM36011、他们发现 SMT 时封装很容易损坏。

你是否有任何关于 SMT 的指南和小提示? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    抱歉、我们没有任何指南/提示。

    请与客户核实 LM36011是如何损坏的、是否存在可见的损坏? 请提供更详细的信息。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!

    我可以向您发送损坏的 LM36011照片、它是可见的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我以前没有见过这样的问题。 LM36011只是普通 DSBGA 封装芯片。

    请让工厂检查其他类似 DSBGA 封装芯片的 SMT 良率、然后与 LM36011的良率进行比较。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    LM36011的材料似乎 有点特别、看起来像玻璃。 他们在其他 DSBGA 产品中没有发现太阳问题。 现在、FIT 大约为3%。因为客户不知道如何解决这一问题、您能帮我们再次检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我已经和我的同事一起检查了这一点。 我们以前从未见过这样的问题。 您可以尝试联系现场质量工程师、看看他们是否可以提供任何建议。

    Br、

    周老师