This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:在充电过程中重复开/关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216423/bq25618e-on-off-is-repeated-in-the-middle-of-charging

器件型号:BQ25618E

我们在 BQ25618EVM 评估板上的充电过程中遇到重复开/关的症状。
充电电流在3.3V 的电池电压范围内循环开启/关闭。
这种情况在电压上升和下降时都发生。

为什么会出现这些情况?

VIN 5.0V 输入

寄存器设置
17小时
01h 1A
02h 9D
03h 10
04h 40
05小时8E
06h 66
07小时4C



此致、
香川市