请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618E 我们在 BQ25618EVM 评估板上的充电过程中遇到重复开/关的症状。
充电电流在3.3V 的电池电压范围内循环开启/关闭。
这种情况在电压上升和下降时都发生。
为什么会出现这些情况?
VIN 5.0V 输入
寄存器设置
17小时
01h 1A
02h 9D
03h 10
04h 40
05小时8E
06h 66
07小时4C 
此致、
香川市