This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635QDRREVM:关于:设计开关频率。

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219035/lm63635qdrrevm-re-design-switching-frequency

器件型号:LM63635QDRREVM

您好!

我们使用"LM63635DQPWPRQ1"设计降压转换器。 其参考设计的默认开关频率为2.1MHZ。

但其数据表说明我们也可以在400kHz 频率下运行、我们想知道、通过为此开关使用2.1Mhz 开关频率、它们的性能是否有问题?

此致、

Hrishikesh.

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hrishikesh 

    将 开关频率从 2.1MHZ 更改为400kHz 不会有问题。 但需要重新计算电感和输出电容。 我建议您 将电感2.2uF 增加到12uF、并使用 22uFx3作为输出电容。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的答复。

    但是、由于更高的开关频率(如2.1Mhz)、开关是否存在性能问题?

    例如输出电感器磁芯损耗或纹波?

    此致、
    Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hrishikesh 

    较高的开关频率会 在较小的输出端产生纹波。 但电感器磁芯损耗和开关损耗将会更高。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    那么、我们应该转到400kHz 吗? 请推荐我们?

    请求、

    Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    在您的设计中、我建议您不要转至400kHz。 因为您的电感是 不够的。

    谢谢

    科林