我有一个由5个 MOSFET 组成的阵列、每个 MOSFET 由一个具有3.3V 使能信号的 LM74502进行控制。
对于其中的4个、一切都运行良好、但是我的负载之一是6欧姆电阻式加热器、在连接加热器时、该加热器不会打开。 无负载时、它进行了精细切换、使用7k Ω 直流有刷风扇、它进行了精细切换。
如果我将加热器和风扇并联、MOSFET 也会正常开启和关闭。 此外、如果我在没有连接负载的情况下导通 MOSFET、然后连接加热器、那么 MOSFET 会保持导通和关断、只会很好地、但不会重新导通。
任何帮助了解正在发生的事情都是很好的,或者我可以采取步骤来收集更多的数据,使问题更加明显。
下面是我使用 LM74502驱动的 MOSFET 以及原理图
https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IPB030N08N3GATMA1/2080892