This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:当负载为低电阻时导通问题。

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217866/lm74502-problems-switching-on-when-the-load-is-low-resistance

器件型号:LM74502

我有一个由5个 MOSFET 组成的阵列、每个 MOSFET 由一个具有3.3V 使能信号的 LM74502进行控制。

对于其中的4个、一切都运行良好、但是我的负载之一是6欧姆电阻式加热器、在连接加热器时、该加热器不会打开。 无负载时、它进行了精细切换、使用7k Ω 直流有刷风扇、它进行了精细切换。

如果我将加热器和风扇并联、MOSFET 也会正常开启和关闭。 此外、如果我在没有连接负载的情况下导通 MOSFET、然后连接加热器、那么 MOSFET 会保持导通和关断、只会很好地、但不会重新导通。



任何帮助了解正在发生的事情都是很好的,或者我可以采取步骤来收集更多的数据,使问题更加明显。


下面是我使用 LM74502驱动的 MOSFET 以及原理图

https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IPB030N08N3GATMA1/2080892




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarett、您好!

    欢迎使用 e2e!

    首先、我建议您将 OV 引脚连接至 GND。  

    接下来、请分享在失败启动期间捕获的波形、其中捕获了 VS、VCAP、SRC 和 EN 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是捕获信息、让我知道我是否需要更改任何设置、我几乎从未对任何内容进行示波、而且我从未需要以标准化格式提供任何示波器输出、其他人会熟悉/易于读取。
    我还包括了 GATE。



    EN1、EN2

     

    VS1、VS2

    VCAP1、VCAP2、VCAP3

    栅极1、栅极2

    SRC1、SRC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarett、您好!

    感谢您与我们分享用于测量

    1. 您是否已将 OV 引脚连接至 GND? 否则、将其连接到 GND。
    2. 从波形捕获可以看出、VS 引脚 偶尔会出现电压尖峰。  您必须添加一些输入电容、以使其稳定。
      1. 在输入端和输出端各添加至少0.1uF 的电容。 如果需要、您将必须增加 Cin 以使 VS 引脚稳定。
    3. 一旦使 VS 引脚稳定、栅极也将变得稳定并 保持打开。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 OV 接地

    添加从 SRC/输出端到接地端的电容可以解决问题。

    为了更好地理解、我分别对 VC 接地和 SRC 接地进行了测试、只有 SRC 接地有帮助。 这解释了为什么单独并联负载也起作用、因为导线有一些电容。
    我要说的是、在 VC 接地端添加电容确实允许 SRC 到接地端支持更广泛的合适大小的电容器。


    如果可能、我想更好地理解为什么 将 src 上的电容添加到接地端来解决此问题。 我明白你是否不能解释任何原因。

    我也不明白为什么 VS 会在每次开启尝试时发生尖峰。 显然、VCap 因为 VS 突变而跳跃、但我希望 VS 在恢复到由负载引起的较低电压之前下降到稳定状态。