主题中讨论的其他器件: BQ25792
如果 USB C 连接到 BQ25792出厂状态、则产品电源会打开、同时移除 USB C 并再次连接、
TPS25750无法输出 PPHV。 我能知道原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Swengwoo、
TPS25750将 I2C 事件发送到 BQ25792以配置充电电压和电流以及用于充电的其他寄存器设置。 仅当发生 Type-C 事件(例如 Type-C 端口上的连接或断开状态)时、才会发送这些命令。 因此、当电池断开然后重新连接时不会发送这些事件、因为这是由 BQ 器件处理的。
电池断开连接时、BQ 器件将关闭转换器、直到检测到有效电池。 一旦检测到有效的电池、就会触发 TPS25750无法处理的中断。 因此、在这种情况下、PD 绝不会向 BQ 器件发送配置 I2C 事件、因此绝不会重新启动转换器并且不会为电池充电。
此致、
布兰登