This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750+BQ25792

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217976/tps25750-tps25750-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好
您好像是在没有 EEPROM 的情况下使用 TPS25750和 BQ25792、虽然它在正常情况下运行良好、
如果 USB C 连接到 BQ25792出厂状态、则产品电源会打开、同时移除 USB C 并再次连接、 

TPS25750无法输出 PPHV。 我能知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加了电路图 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    查看您的电路图、TPS25750和 BQ25792之间的 I2C 线路连接在 TPS25750的从线路上。

    您如何将配置加载到 TPS25750? 您如何控制 BQ25792上的输出电压? 您要测试什么、是否有此源? 每当您重新连接 USB 电缆时、BQ25792上的输出电压是多少?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    已确定缺少 PPHV 输出是由于设置了电池电量耗尽标志所致。 不过、当连接常规充电器而不是 PD 充电器时、即使设置了电池电量耗尽标志、也会生成 PPHV 输出。

    请告诉我为什么它这样工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    TPS25750将 I2C 事件发送到 BQ25792以配置充电电压和电流以及用于充电的其他寄存器设置。 仅当发生 Type-C 事件(例如 Type-C 端口上的连接或断开状态)时、才会发送这些命令。 因此、当电池断开然后重新连接时不会发送这些事件、因为这是由 BQ 器件处理的。  

    电池断开连接时、BQ 器件将关闭转换器、直到检测到有效电池。 一旦检测到有效的电池、就会触发 TPS25750无法处理的中断。 因此、在这种情况下、PD 绝不会向 BQ 器件发送配置 I2C 事件、因此绝不会重新启动转换器并且不会为电池充电。

    此致、

    布兰登