Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731、 BQ25792、、
大家好、
我对下面所示的有意方框图有疑问。
TPS25750S GUI 具有 BQ25731器件的支持、因此应该可以单独使用此系统(没有任何 MCU)? 文章"e2e.ti.com/.../adding-usb-type-c-with-power-delivery-to-battery-powered-applications-smaller-faster-fewer-components"告知必须在 BQ25731系统中使用外部 MCU。 我缺少什么?
2.是否可以如图所示添加一个26V 的外部输入源?

3.不建议在45W 以上的应用中使用 BQ25792。 该限制是否来自降压/升压转换器的内部 MOSFET? 选择45W 系统意味着可能会将输入电流加倍、因为它是充电功率和系统功率的总和、因此降压/升压转换器上的功率要求为90W。 如果系统 仅在使用电池电源的情况下工作(我的意思是不同时充电)、则也可以在超过45W 的功率下使用 BQ25792、对吧?
您能帮助我澄清一下这个问题吗? 提前感谢您。