Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS62A01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A02 主题中讨论的其他器件: TPS62A01
大家好、
我们在 原理图中使用 TPS62A02DRLR 开关元件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢。此
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Teja:
当前用于原理图的 TPS62A01支持的最大电流仅为1A。 原理图中的表提到最大电流为2A。 TPS62A02支持2A 的最大电流。
对于由输入电容 C358和铁氧体磁珠 FB7形成的输入 LC 滤波器、应进行阻尼。 这可以通过添加一个具有串联电阻的更大输入电容器来实现。 请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvafe0/slvafe0.pdf 图4-1中的选项"c"
原理图中的所有其他元件
此致、
瓦伦