This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:原理图审阅

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216393/tps62a02-schematics-review

器件型号:TPS62A02
主题中讨论的其他器件: TPS62A01

大家好、

我们在  原理图中使用 TPS62A02DRLR 开关元件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    当前用于原理图的 TPS62A01支持的最大电流仅为1A。 原理图中的表提到最大电流为2A。 TPS62A02支持2A 的最大电流。

    对于由输入电容 C358和铁氧体磁珠 FB7形成的输入 LC 滤波器、应进行阻尼。 这可以通过添加一个具有串联电阻的更大输入电容器来实现。 请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvafe0/slvafe0.pdf 图4-1中的选项"c"

    原理图中的所有其他元件

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的宝贵反馈。 根据您的说明、我将部件从 TPS62A01更改为支持最大电流2A 的 TPS62A02。 关于输入 LC 滤波器、我们已将铁氧体磁珠更改为0欧姆电阻器。

    请找到随附的更新原理图图像并分享您的反馈。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    原理图对我来说一切正常。

    此致、

    瓦伦