请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176-Q1 我们将 LM5176-Q1应用到我们的产品中。
问题1:
我将使用连接到 lm5176-Q1产品的 FB 引脚的反馈电阻的1%容差。
使用1%有什么问题吗?
问题2:
lm5176-Q1的控制方法是什么? PI 控制等。
问题3:
我将 R5%、C5%、R1%用于 COMP 引脚电路。 Toelrance 有任何问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jongmin:
Q1:1%容差电阻器是最常用的反馈电阻器、可实现良好的精度。
Q2:PWM 控制方案基于针对降压操作的谷值电流模式控制和针对升压操作的峰值电流模式控制。
Q3:一般而言、这种容差足够好了。 您可以使用 LM5176设计计算器 来检查对控制环路的影响。
此致、
冯志