请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659039-Q1 主题中讨论的其他器件: TDA2、 TPS22918
您好,
使用 TPS659039-Q1测试 TDA2时、会发现以下现象:
通过使用下图所示的控件来使能 TDA 的 IO 电压时序控制、可以发现 GPIO4上电后电平不稳定、导致下拉情况、进而导致 IO 电压断开以及系统运行异常。
我们已经尝试取消直接控制 TPS22918、但该系统目前看起来运行正常。
但我们在规格书中找到了以下说明、指出 SYSEN1是第二个函数。 它是否需要配置才能生效? 如何确定当前状态?