This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:TPS659039-Q1相关问题

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218141/tps659039-q1-tps659039-q1-related-issues

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2TPS22918

您好,

使用 TPS659039-Q1测试 TDA2时、会发现以下现象:

通过使用下图所示的控件来使能 TDA 的 IO 电压时序控制、可以发现 GPIO4上电后电平不稳定、导致下拉情况、进而导致 IO 电压断开以及系统运行异常。

我们已经尝试取消直接控制 TPS22918、但该系统目前看起来运行正常。

但我们在规格书中找到了以下说明、指出 SYSEN1是第二个函数。 它是否需要配置才能生效? 如何确定当前状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

     SYSEN1是由 OTP 设置确定的第二项功能。 如果您指定一个 OPN (TPS659039-Q1是 GPN)、我可以确定它是否设为 SYSEN1或 GPIO4。

    谢谢!

    菲尔