This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:DRV 不会发送任何脉冲信号

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217222/ucc28634-drv-will-not-send-any-pulse-signals

器件型号:UCC28634

我收到了 TI Webench 提供的设计、并将电路布局在 PCB 上。 在构建电路板时、没有看到 DRV 开关。 我已对此进行了一段时间的故障排除、并决定用安装的最少组件构建第二个 PCB。  下面是 TI Webench 的原始设计、并重点介绍了我的第二块 PCB 上安装的器件。  

在第二个 PCB 上、我仅安装了上面突出显示的低压组件(HV 电阻器更改为10千欧、以减少启动时对 PCB 上更高电压的需求)并向 HV 引脚施加16.5VDC 电压 (在10k 电阻器的两侧、连接到该引脚以查看将发生的情况)并为 VDD 提供15V 电压。 我从未在 DRV 引脚上看到任何脉冲。

您能帮助我弄清楚为什么我没有在 DRV 看到任何溃疡、包括探索性 脉冲吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在岸上没有看到 DRV 信号?

    首次加电时、器件将提供3个栅极驱动器脉冲、对输入欠压、输出过压和过流等故障进行采样。

    如果发现其中任何一种故障、它将在 VDDon 和 VDDoff 之间循环 VDD 以重置故障。

    以下链接将向您显示一个应用手册 、该应用手册介绍了初级故障检测的工作原理、其常见问题以及如何解决这些问题。  我相信这些信息将有助于您对设计进行故障排除。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克·奥

    感谢您的答复。 我能够弄清楚为什么没有得到 DRV 信号。 引脚与我所监测的测试点之间的迹线存在裂缝。 修复此问题后、我能够获得三个探索性脉冲和附加启动脉冲。 该系统能够在昨天运行约50ms 后发生故障、系统将自动重启、每次故障后约50ms。 我仍在对此问题进行故障排除。 如果您对50ms 左右什么地方可能持续出现故障有任何建议(不要相信40ms UV、因为直流链路仍然远高于100VDC)、请告诉我。  

    谢谢!

    道格霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike O'、

    感谢您的答复。 我能够确定 DRV 问题。 DRV 引脚和我所监视的测试点之间存在断开的布线。 在我解决这个问题后、我能够看到三个探索性脉冲和额外的启动脉冲、得出了我期望的输出电压。 然而、在~50ms 的开关时间后、会发生故障、系统将关断并自动重启。 对于50ms 系统持续出现故障、您是否有任何想法? 我不相信是40ms 的欠压、因为直流链路仍然处于>100VDC 的状态。 我假设其中一条信号线路上存在一些噪音、但尚未发现、不确定为什么会一直等待50ms 才会发生故障。

    谢谢!

    道格霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一次侧故障检测最常见的问题是辅助绕组上的噪声和电流检测(CS)引脚触发 OVP 和 OCP 故障。  可以通过缓冲器电路、RCD 钳位和滤波来解决这些问题。

    以下链接将向您显示一个应用手册 、该应用手册介绍了初级故障检测的工作原理、其常见问题以及如何解决这些问题。  我相信这些信息将有助于您对设计进行故障排除。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、