This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:SR 行为异常

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216363/lm5036-abnormal-sr-behavior

器件型号:LM5036

你好

我们的应用为直流/直流转换器、拓扑为半桥、输入为48V、  我们在使用 LM5036进行开/关测试期间观察到异常行为、见下文。  

正常情况下、SR1 是对 LSG 的补充。  

但有时我们会观察到 SR1丢失或以最低占空比运行。   

从数据表中可以看出、SR1应补充 LSG 或同步到 LSG。 您能告诉我、在哪种情况下会导致 SR 进入异常 状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SR 驱动丢失可能是由于反向电流保护。 您可以检查 SSSR 电容器电压和 RES 电压以进行确定。 请参阅数据表《负电流保护、7.3.12》。 如果确认了这一点、则修复措施包括增大 CS_SET 上的保护阈值或增大输出电感值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    感谢您的答复、在观察 SR 的异常行为之前、我们已确认 SSSR 和 RES 电压均在范围内。 参见下面、在 SSSR (紫色)和 Vres (红色)振荡之前、  SR1会长时间(深蓝色)丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SR 开始从正常状态丢失脉冲到脉冲消失时、您是否可以放大该区域? 还显示 SSSR RES CS SR1 SR2和您的辅助偏置电压、以便找出 SR1和 SR2从正常到不正常时哪些信号会出现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    我们正在尝试捕获 SR 开始丢失或异常时的波形、这种行为并不是每次都发生。 在开/关测试期间、几乎需要4个小时才能捕捉到异常情况。 在数据表中、我们没有找到哪种情况会导致 SR 异常行为的信息。 那么、您认为哪个信号会触发异常? SSSR 还是 RES 或 CS?   我们可以与您通话吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该以 SSSR、RES 为理由。 但如果在开/关期间、也可以考虑 SS 和 UVLO。 您需要获取波形以查看哪些信号会变得不正常、从而导致 SR 脉冲不正常。  

    在 SR 反向电流保护方面、您将看到数据表介绍了 SR 脉冲何时变窄。  

    在断电和接通时的发现可能会结合 UVLO。  

    但你需要找到什么变得异常,以帮助确定原因。 我不知道如何打电话可以帮助这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    我们仔细查看了第7.3.12节中的第7.3.12节、如前所述、当超出负电流限值两次时、SSSR 电容器将被钳位到接地端、因此控制器将进入 SR 同步模式、SR 脉冲与相应的初级 FET 脉冲进行同步。

    但您可以看到下面的波形(也是红色周期之前的长时)、SR1既不与相应的初级 FET 同步、也不互补。 数据表中是否漏掉了任何内容? 电话肯定会帮助我们清楚地澄清这个问题,请检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该章节用于在 SR 脉冲变窄时提供信息、以处理超出限值的反向电流。 测试中的观察结果可能有多种原因、因此您需要了解 SR 何时开始出现异常、然后检查可能的其他相关信号。 首先、您需要确定问题何时可能出现、以便在需要时重复该问题。 您的消息看起来问题以随机方式呈现、然后很难进行分析。 我看到会议已经设置完毕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看来我们是通过电子邮件进行交谈的。 所以、该线程可以闭合。 如果您需要从 E2E 获取支持、您可以回复或创建新主题。