Other Parts Discussed in Thread: LM5036
你好
我们的应用为直流/直流转换器、拓扑为半桥、输入为48V、 我们在使用 LM5036进行开/关测试期间观察到异常行为、见下文。
正常情况下、SR1 是对 LSG 的补充。

但有时我们会观察到 SR1丢失或以最低占空比运行。


从数据表中可以看出、SR1应补充 LSG 或同步到 LSG。 您能告诉我、在哪种情况下会导致 SR 进入异常 状态吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,洪
我们仔细查看了第7.3.12节中的第7.3.12节、如前所述、当超出负电流限值两次时、SSSR 电容器将被钳位到接地端、因此控制器将进入 SR 同步模式、SR 脉冲与相应的初级 FET 脉冲进行同步。

但您可以看到下面的波形(也是红色周期之前的长时)、SR1既不与相应的初级 FET 同步、也不互补。 数据表中是否漏掉了任何内容? 电话肯定会帮助我们清楚地澄清这个问题,请检查。 谢谢!