This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:SS 电流最大值和最小值?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28, TPS548A28, TPS54J060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207790/tps54j060-ss-current-max-and-min-value

器件型号:TPS54J060
主题中讨论的其他器件:TPS548A28、TPS548B28

您好!

客户希望了解 SS 时间容差、因此他们需要 SS 电流的最大值和最小值、您能否为以下器件提供?

TPS54J060/61、TPS548A28/A29、TPS548B28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于 TPS54J060、在绝大多数情况下、电流在9uA +/- 0.6uA 范围内。
    但在某些极少数情况下、电流可能介于7.2uA 至10.6uA 之间。

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大和最小电流  

    TPS548A28/A29  31.7uA 至41uA、典型值为36uA

    TPS548B28  31.7uA 至41uA 、典型值为36uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels、

    我们在 TPS548A28 EVM 上测试了软启动功能、但获得了失败结果、请参阅以下报告。

    我们尝试了 SS Cap 1nF 和220nF、其 SS 时间比计算出的要短。

    我想知道 SS 时间的容差(最小值和最大值规格)是多少?

    SS 时间容差是否应与 SS 电流一起使用?

    例如、我使用 SS Cap=220nF、SS Current max=41uA 来计算 SS Time min 规格将得到3.2195ms。

    但报告中的测试结果为2.84ms、小于规格3.2195ms 的最小值。

    我的问题是如何判断 SS 时间是否符合规格? SS 时间的最大值和最小值规格是什么?

    e2e.ti.com/.../TPS548A28-soft-start-test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器图测量的范围为从0到90%。  该计算假设为0到100%。   误差是测量方法、