主题中讨论的其他器件:TPS548A28、TPS548B28 、
您好!
客户希望了解 SS 时间容差、因此他们需要 SS 电流的最大值和最小值、您能否为以下器件提供?
TPS54J060/61、TPS548A28/A29、TPS548B28。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Daniels、
我们在 TPS548A28 EVM 上测试了软启动功能、但获得了失败结果、请参阅以下报告。
我们尝试了 SS Cap 1nF 和220nF、其 SS 时间比计算出的要短。
我想知道 SS 时间的容差(最小值和最大值规格)是多少?
SS 时间容差是否应与 SS 电流一起使用?
例如、我使用 SS Cap=220nF、SS Current max=41uA 来计算 SS Time min 规格将得到3.2195ms。
但报告中的测试结果为2.84ms、小于规格3.2195ms 的最小值。
我的问题是如何判断 SS 时间是否符合规格? SS 时间的最大值和最小值规格是什么?