This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037

Guru**** 2512845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217336/tps659037-tps659037

器件型号:TPS659037

我们将 TPS6590378ZWSR PMIC 与 TMP102AIDRLT 温度传感器配合使用。

我们从基于 TPS6590376的 EVM 原理图中复制了该参考设计。

温度传感器和 PMIC 都使用0x48地址、但在 PMIC 的数据表中、它指出如果存在总线冲突、PMIC 地址可以为0x58。

这是如何实现的? 这是工厂需要完成的事情吗? 是否有自举位?  

谢谢。

马克·扎伊德

硬件系统工程师

奥西亚公司  

2681/2683 151 PL NE、Redmond、WA 98052

电话: +1-425-677-5224

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

     到目前为止、我知道 I2C 地址重映射只能在出厂时使用新的 OTP 设置来完成;遗憾的是、我们不支持该器件进行任何新的 OTP 开发。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、此部件的默认 I2C 地址是什么?

    是0x48还是0x58?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

      仅选中;此型号的 I2C 地址设置为0x58。  

    谢谢!

    菲尔