请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 我们将 TPS6590378ZWSR PMIC 与 TMP102AIDRLT 温度传感器配合使用。
我们从基于 TPS6590376的 EVM 原理图中复制了该参考设计。
温度传感器和 PMIC 都使用0x48地址、但在 PMIC 的数据表中、它指出如果存在总线冲突、PMIC 地址可以为0x58。
这是如何实现的? 这是工厂需要完成的事情吗? 是否有自举位?
谢谢。
马克·扎伊德
硬件系统工程师
奥西亚公司
2681/2683 151 PL NE、Redmond、WA 98052
电话: +1-425-677-5224