Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ76200
我想我以前已经解决了与 TS3悬空相关的问题、但在将电池组放置在测试夹具中时(目前的引脚在夹具中接地以启用输出)、仍然会遇到随机关断的情况。 99.99%的时间内、我可以通过执行复位(TS1至 VC1)来唤醒电池组、并且恢复正常功能。 ESD 可能需要怀疑、但发生的频率似乎比我预期的要高。 电池组已通过 IED 61000-4-2 2级 ESD 测试(触点上+/-4kV)。
我认为这不一定与设备相关、因为我看到这种情况出现在我们的下线测试仪装置、我的工程工作台测试装置以及客户的充电架上。
我已经检查并重新检查12节电池组的 AFE 配置。 下面是当前的原理图(我希望 gif 文件足够清晰)。 您能否核实是否存在明显接线错误的情况、或提供任何其他要调查的区域? 谢谢!