This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:仍具有随机关断

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216287/bq76940-still-have-random-shutdowns

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76200

我想我以前已经解决了与 TS3悬空相关的问题、但在将电池组放置在测试夹具中时(目前的引脚在夹具中接地以启用输出)、仍然会遇到随机关断的情况。 99.99%的时间内、我可以通过执行复位(TS1至 VC1)来唤醒电池组、并且恢复正常功能。 ESD 可能需要怀疑、但发生的频率似乎比我预期的要高。 电池组已通过 IED 61000-4-2 2级 ESD 测试(触点上+/-4kV)。  

我认为这不一定与设备相关、因为我看到这种情况出现在我们的下线测试仪装置、我的工程工作台测试装置以及客户的充电架上。

我已经检查并重新检查12节电池组的 AFE 配置。 下面是当前的原理图(我希望 gif 文件足够清晰)。 您能否核实是否存在明显接线错误的情况、或提供任何其他要调查的区域? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。

    原理图对我来说很好! 也许您可以在警报引脚上添加一些电容来进行滤波。

    我们已经看到由于 ESD 发生了一些意外关断、这似乎与典型的关断原因无关、例如电源引脚。

    如果 DSG 引脚电压低于 IC 的接地端(VSS/AFEGND)、器件可能会由于器件内部的原因而关断。 通过在 DSG FET 的栅源或栅漏极中添加一些电容、并 在 DSG 引脚上添加一些电阻 (可能为100 Ω)、解决 ESD 关断问题已取得一定的成功。 您还可以尝试在 DSG 引脚上添加一个肖特基二极管、以便该引脚不会低于 VSS 太低。 将阳极连接到 VSS 并将 DSG 引脚连接到阴极。  

    您能否试用一下、看看它是否有助于解决问题?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我没有提到这是在使用高侧保护 MOSFET。 DSG 引脚(引脚1)直接连接到高侧驱动器 bq76200。 DSG 引脚是否仍存在问题?

    我还将在警报引脚上添加一个0.1uF 的电容器。

    谢谢。

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。  

    我们通常建议 添加470 pF 和在警报时使用510k Ω 下拉电阻。 由于您有一个470k Ω 的电阻、因此您可以改用500 pF、尽管470 pF 可能没问题。

    如果 DSG 引脚变为负值、这可能仍然是问题。 但我相信这是不可能的。

    您是否能够在工作台上复制此内容? 如果是、您能否看看电源输入组之间是否有任何变化? (BAT-VC10x、VC10x - VC5x、VC5x - VSS)。 CAP1/CAP2/CAP3是否有任何异常?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在布局上看到 DSG 迹线与其相邻、非常靠近输出电源连接器引脚。 我怀疑 ESD 可能已经触及到这一点。 我将重新布置 CHG 和 DSG 布线。

    我还将添加一个小电容器以提醒。 较大的电容可以吗? 我目前在电路板上的其他地方使用3300pF、这会使 BOM 器件保持低计数。

    谢谢。

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。

    是的、这样就可以了。 我们需要确保 ESD 远离这些布线。  

    引脚电容器的容值。 这可能过大、时间常数应小于250us、以使 ALERT 引脚低于1V 阈值。 中提到了这一点 问题1.15什么是 ALERT 引脚时序? 的  bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答文档。

    请告诉我、重新布置布线是否会有所帮助!  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以了。

    谢谢!

    斯宾塞