嗨、
我最近在 TPS2663-166 EVM 上测试了 TPS26633。 器件处于锁存模式、就像我们将在应用中所做的那样将反向保护电路(即 R1短接)短路。
我发现、当电子保险丝打开并且我将 输入 电子保险丝、故障引脚变为有效状态、但电子保险丝继续运行。 我认为这是因为电子保险丝很快就检测到从输出 elco 到输入负载的反向电流。 但是、为什么当负载保持开启时、红色 LED 保持点亮? 我假设它在反向电流消失后立即消失、这应该是瞬时发生的。
此外、即使在移除负载时、故障也会保持有效、但这取决于时间。 如果负载开启超过大约一秒、则故障消失。 否则、它将保持开启状态。 为什么会发生这种情况?
无论电子保险丝的 MODE 引脚如何、都会发生这种情况。
在所有这一切期间、输出电压保持稳定、因此情况良好。 不过、这使得故障引脚实际上不能用作电子保险丝是否处于活动状态的指示器。
是否有任何方法可以解决或缓解故障指示灯中的此错误?