请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63021 大家好、
我们正在使用 TPS63021 降压/升压稳压器来生成3.3V 电压。
有 两个可选的输入电池和5V 电源、
当输入为5V 电源(需要降压)时、我们需要3.3V/3.5A;当输入连接 到电池(需要升压)时、我们也需要3.3V/2A
是否有可能使用 是什么? 您能否分享基准电路?
此致
J·萨布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.