This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:降压时所需电流为3.5A、升压时所需电流为2A (板休眠模式)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217181/tps63021-required-current-3-5a-at-buck-and-2a-at-boost-board-sleep-mode

器件型号:TPS63021

大家好、

我们正在使用 TPS63021 降压/升压稳压器来生成3.3V 电压。

有 两个可选的输入电池和5V 电源、

当输入为5V 电源(需要降压)时、我们需要3.3V/3.5A;当输入连接 到电池(需要升压)时、我们也需要3.3V/2A

是否有可能使用  是什么?  您能否分享基准电路?  

此致

J·萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jom。

    电池的最低电压是多少?  无需担心温度问题、对吧?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最低电压为3V,温度:-20至60

    谢谢、此致

    J·萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jom。

    您可以获取以下链接作为参考。  在 Webench 中、最大输出电流应小于3A、但实际上、在降压模式中使用3.5A 输出是可以的。

    webench.ti.com/.../quickview.jsp

    对于热量、这将决定您的系统不仅仅是环境温度、我们无法保证。

    此致

    陶氏