请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2549 主题中讨论的其他器件: TPS2556-Q1、
名为"如何使用 USB 通过 MFi 过流保护测试"的应用报告中
充电器和开关器件"、其中提到使用 MFi OCP TPS2549 。
同一数据表中的声明如下:"基于 TPS2583x/4x-Q1、可通过 MFi OCP 测试的两种解决方案。
解决方案1也适用于其他 USB 电源开关和 USB 控制器、例如 TPS2556-Q1、
TPS2549-Q1 "
能否获取有关如何使用 TPS2549通过 MFi OCP 测试的详细信息?