This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:使用 TPS2549-Q1进行 MFI OCP 测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2556-Q1, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215438/tps2549-mfi-ocp-test-with-tps2549-q1

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2556-Q1

名为"如何使用 USB 通过 MFi 过流保护测试"的应用报告中
充电器和开关器件"、其中提到使用 MFi OCP TPS2549

同一数据表中的声明如下:"基于 TPS2583x/4x-Q1、可通过 MFi OCP 测试的两种解决方案。
解决方案1也适用于其他 USB 电源开关和 USB 控制器、例如 TPS2556-Q1、
TPS2549-Q1 "

能否获取有关如何使用 TPS2549通过 MFi OCP 测试的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的全力支持。  我已经通过电子邮件收到了 FAE 的问题。  我已经添加了更多的细节、并会尽快让 FAE 向您更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan San:

    FAE 是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    请参阅我的以下输入、

     使用的较低 R (ILIM_HI)可能具有较高的电流限制、例如使用14.7KOhm 来具有3.6A 电流限制。

    TPS2549-Q1具有电缆补偿功能、当电流限制设置大于3.2A 时、理论上仍具有电压补偿功能。

    如果我们已经同意选择更高的电流限值、则不需要额外的电容器。

    此致

    帅