This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:12V 至56V 的升压或反激转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216317/lm5156-boost-or-flyback-from-12v-to-56v

器件型号:LM5156

大家好:

我正尝试使用 LM5156实现以下升压功能;

输入电压:12-56V

输出电压:56V、1.27A (功率约为71.3W)、用于支持 PoE BT Type 4

我想知道哪种拓扑更好地设计、反激式或升压? 我知道反激式拓扑可以在两侧之间实现隔离、但这种设计会更昂贵、而且还需要更多的空间。 我在这里还缺少什么、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为升压是此处的最佳解决方案。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯先生您好:

    您能解释一下吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    升压转换器比反激式转换器更便宜、更简单。

    当需要隔离或超高增益范围时、请考虑使用反激式。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯先生您好:

    正如我在前面提到的、PoE 电源将使用56V、您认为与直流输入隔离会更好吗?

    您还认为高增益是什么?例如、如果我要从12V 升压到56V、您认为该增益不够高吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayn:

    我不知道这里是否需要隔离。

    我认为12V 至56V 的升压是可以接受的。 在3V 到56V 的应用中、我更倾向于使用反激式。

    此致、

    冯志