请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156 大家好:
我正尝试使用 LM5156实现以下升压功能;
输入电压:12-56V
输出电压:56V、1.27A (功率约为71.3W)、用于支持 PoE BT Type 4
我想知道哪种拓扑更好地设计、反激式或升压? 我知道反激式拓扑可以在两侧之间实现隔离、但这种设计会更昂贵、而且还需要更多的空间。 我在这里还缺少什么、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.