This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:我能否使用此元件提供固定的12v 输出来驱动电感负载?

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217052/lm61495-q1-can-i-use-this-component-to-have-a-fixed-12v-output-to-drive-inductive-loads

器件型号:LM61495-Q1

您好、需要通过高侧开关驱动4个电感负载。 我这里遇到的问题是、所有汽车级 HS 开关都可以在我的电源电压所需的电流下驱动线圈。 我需要支持高达36V 的电源电压。

我想、我可以将6-36V 输入调节为12V 来实现该目的吗? 或者、如果您有任何其他/更好的想法、那将非常棒!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM61495-Q1是一款降压转换器、因此将较高的电压调节到较低的电压。 如果您的最低输入电压为6V、并且将输出电压设置为12V、那么该器件将处于压降模式、在该模式下、输出电压将调节至输入电压减去二极管压降。  

    如果需要将6V 输入电压调节到12V 输出电压、则可以使用降压/升压转换器来代替此器件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对能够驱动电感负载(Gigavac GV241MAB 接触器)并提供8V-36V 12V 输出的器件有何建议吗? 接触器的拾取电流约为5A、并且仅在线圈闭合后约为200mA 恒定电流。 我正在寻找理想的汽车级组件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能有兴趣查看 https://www.ti.com/product/TPS552892

    我建议您为此降压/升压器件创建另一个 E2E 帖子、相应的应用工程师应该会帮助满足您的请求。

    此致、

    吉米