请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 您好、需要通过高侧开关驱动4个电感负载。 我这里遇到的问题是、所有汽车级 HS 开关都可以在我的电源电压所需的电流下驱动线圈。 我需要支持高达36V 的电源电压。
我想、我可以将6-36V 输入调节为12V 来实现该目的吗? 或者、如果您有任何其他/更好的想法、那将非常棒!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、需要通过高侧开关驱动4个电感负载。 我这里遇到的问题是、所有汽车级 HS 开关都可以在我的电源电压所需的电流下驱动线圈。 我需要支持高达36V 的电源电压。
我想、我可以将6-36V 输入调节为12V 来实现该目的吗? 或者、如果您有任何其他/更好的想法、那将非常棒!
谢谢!
您好!
您可能有兴趣查看 https://www.ti.com/product/TPS552892。
我建议您为此降压/升压器件创建另一个 E2E 帖子、相应的应用工程师应该会帮助满足您的请求。
此致、
吉米