Other Parts Discussed in Thread: UCC27322
早上好!
SO-8版本的 UCC27322电路具有2个用于 PGND 和 SGND 的引脚。
对于 PCB 上的这2个引脚的连接、您有什么建议?
在我看来、需要直接连接 PGND、并且尽可能短地将 MOS 和 SGND 的源极与控制信号的接地平面连接、但在哪里连接这2个 GND 的公共点可以实现低噪声和最佳实践?
我附上了相关的驱动器原理图部分以及连接 GND 的2种可能方式(引脚4和5)、提前感谢您提供建议。


红色层是顶层、蓝色是底层、UCC27322位于底层

此致。
JY