This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:具有 UCC27322的 PGND 和 SGND 布局连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216508/ucc27322-pgnd-and-sgnd-layout-connections-with-ucc27322

器件型号:UCC27322

早上好!

SO-8版本的 UCC27322电路具有2个用于 PGND 和 SGND 的引脚。
对于 PCB 上的这2个引脚的连接、您有什么建议?
在我看来、需要直接连接 PGND、并且尽可能短地将 MOS 和 SGND 的源极与控制信号的接地平面连接、但在哪里连接这2个 GND 的公共点可以实现低噪声和最佳实践?

我附上了相关的驱动器原理图部分以及连接 GND 的2种可能方式(引脚4和5)、提前感谢您提供建议。

红色层是顶层、蓝色是底层、UCC27322位于底层

此致。

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、您好!

    您是否已阅读过产品说明书的布局部分?

    此处的指导原则是使用单根迹线连接两个接地端、因此图1更接近此描述。 该迹线的作用有点像高通滤波器。 本部分还提供了有关根据噪声可以使用的其他技术的指导。 使用20Ω 栅极电阻器、我认为您可能不需要实施其中一些高级噪声技术。 这是因为开关环路中的 di/dt 应该相当小、因此噪声不是很大。 不过、这取决于您和您的系统。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    是的,当然,我看了数据表,因为我认为这里有任何优秀的专业人士。

    但是,如果我在论坛上提出问题,正是因为我在论坛上没有找到令人满意的答案。
    高通滤波器呢? 我更喜欢将其视为低通滤波器、您能告诉我它是如何作为高通滤波器的吗?
    我的 PFC 具有几千瓦的功率、di/dt 正是我的问题、因为我正在尝试在新版本中制造双面 PCB、这在布置方面给我施加了强烈的限制、在布置方面、我面临严重干扰我的命令行的噪音。
    当前、我按数据表所示直接连接到了图 SGND、但效果不佳、 我的 PFC 隔行扫描相当于在两个噪声质量上具有2个接地平面信号连接、我觉得不是很明智。
    我认为 PGND 应与 SGND 分离以精确解离开关噪声。

    此致。

    JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、您好!

    抱歉、高通是个错误、串联电感器应该是低通。 如果连接了两个接地的 PCB 版本存在噪声问题、那么我同意最好将它们分开并进行工作。 如果您分离 VDD 和 GND 引脚、则出现如下情况:

    因此、您需要满足以下几个条件:

    1. AGND 和 PGND 需要直流和任何输入信号频率的低 Z 连接。
    2. AGND 和 PGND 需要高 Z 连接来提供噪声频率。
    3. 噪声应该没有通过 OUT 引脚的简单路径(请注意上拉/下拉中的体二极管、此外当驱动器拉至高电平时、存在与 VDD 的连接)。
    4. 这些电路不应阻碍驱动器的开通或关断环路。

    通常、这样的噪声问题可能非常棘手、许多人都有自己首选的方法。 个人来说、我喜欢铁氧体磁珠。 由于您已经有了一个电路板并知道噪声频率、因此您可以选择一个铁氧体磁珠来阻止目标频率、然后将其插入 AGND 和 PGND 之间、可能是 VDDS、也可以插入栅极驱动环路以阻止它。 我花了一些时间来模拟这一点、这是我所管理的最好的:

    绿色是 PGND 上恒定的100MHz 噪声(不切实际、但有助于解决方案的压力测试)、红色是 AGND。 这是在 VDD 引脚和 GND 引脚之间使用串联电感。 当然、准确地模拟这样的噪声问题总是很困难的。 反向并联二极管等其他选项也会有所帮助。 为了避免进行大量的电路板引脚旋转、我一定会将有问题的引脚分开、并使用占位符封装来评估不同的解决方案。  如果您有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Alex、  

    我试一下、让您知道我的结果。
    感谢您抽出宝贵的时间提供建议。

    此致。

    JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、您好!

    没问题。 请随时回复该主题并提供结果。 我很好奇哪种解决方案最有效。

    谢谢。

    A·M·