请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 在BQ27426中设定了300mAh的储备容量,器
在低温的情况下,储备容量也会变的小于í a 300mAh吗?还是固定为í a 300mA?(考虑到低温下,电池容量会变小)í a
高温的环境下也是一样的吗?
BQ27426中的300mA 45g 保留容量。
在低温条件下、储备容量是否也会低于300mA? 还是固定在300mA (考虑到低温时电池容量变小)?
在高温下是否相同?