This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:环境温度是否影响保留容量设置值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217182/bq27426-does-the-ambient-temperature-affect-the-reserve-capacity-setting-value

器件型号:BQ27426

在BQ27426中设定了300mAh的储备容量,器

在低温的情况下,储备容量也会变的小于í a 300mAh吗?还是固定为í a 300mA?(考虑到低温下,电池容量会变小)í a

高温的环境下也是一样的吗?

BQ27426中的300mA 45g 保留容量。

在低温条件下、储备容量是否也会低于300mA? 还是固定在300mA (考虑到低温时电池容量变小)?

在高温下是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保留容量保持在300mA *、不随电池容量变化