This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:图3导通电阻与结温之间的关系

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216843/tps22919-q1-figure-3-on-resistance-vs-junction-temp

器件型号:TPS22919-Q1

大家好、

我在数据表图3中发现 TPS22919-Q1的导通电阻在 VIN=3.6V 和 VIN=5V 之间是相同的。

您能否仔细检查一下此图是否正确?

您能否分享导通电阻与结温间关系的 VIN=3.3V 数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、  

    是的、下图是正确的、VIN=3.6V 和 VIN=5V 时的典型 Ron 值相同。  

    此致、  

    伊丽莎白